EIO0000003531.05

Identificazione dei componenti (HMIST6400)

Lato anteriore

Lato superiore

Lato inferiore

Lato posteriore

A: LED di stato

B: Vano batteria

C: Gancetto

D: Interfaccia Ethernet (ETH2)

E: Interfaccia Ethernet (ETH1)

F: Interfaccia seriale (RJ-45, RS-485) (COM2)

G: Interfaccia seriale (RS-232C) (COM1)

H: Connettore di alimentazione

I: Simbolo allarme di sicurezza*1

J: Interfaccia USB (Tipo A)

K: Interfaccia USB (micro-B)

*1 Identifica i messaggi di sicurezza riguardo la batteria in Sostituzione della batteria

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
  • Non collegare il prodotto al computer con il cavo USB (micro-B) a meno che il prodotto non sia alimentato dal cavo di alimentazione.
  • Rimuovere il cavo USB (micro-B) prima della comunicazione con il controller host e altri tipi di apparecchiature.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.