EIO0000003531.04

Procedura di installazione

NOTA:
  • Installare l'unità di isolamento su una superficie stabile.

  • Le unità di isolamento non possono essere collegati a HMIST6200. Fissare su qualsiasi punto tranne che su questo prodotto.

  • Non lasciare l'unità di isolamento appesi alla loro corda.

  • Attenzione al posizionamento del cavo. La sovrapposizione dei cavi potrebbe generare disturbi.

Passo

Azione

1

Controllare la posizione dei fori delle due viti sul retro del questo prodotto.

1 Foto per vite

2

Installare una delle due viti di fissaggio contenute nell'unità di isolamento sul questo prodotto. La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in).

1 Vite di fissaggio

A Il prodotto

3

Attaccare l'unità di isolamento al questo prodotto.

2 Unità di isolamento

A Il prodotto

4

Far scorrere l'unità di isolamento nella direzione delle frecce, in modo che l'unità di isolamento venga agganciata dalle viti, come al passo 2

A Il prodotto

5

Assicurare l'unità di isolamento al suo posto con l'altra vite di fissaggio. La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in).

A Il prodotto

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?