EIO0000003531.04

Accessori

I prodotti potrebbero subire modifiche o la produzione potrebbe essere interrotta senza preavviso. Per le informazioni aggiornate, visitare il nostro sito web.
www.se.com/docs

Per la comunicazione con controller e dispositivi e cavi di collegamento, far riferimento al manuale del driver del dispositivo corrispondente del software di programmazione.

Nome prodotto

Numero prodotto

Descrizione

Interfaccia seriale

Cavo di conversione da RJ-45 a D-Sub 25 pin

XBTZG939

Collega un cavo D-Sub 25 pin a questo prodotto (RJ-45).

Cavo di conversione per RS-232C da 9 pin a 25 pin

XBTZG919

Collega un cavo RS-232C standard (presa D-sub 25 pin) all'apparato (spinotto D-sub 9 pin).

Adattatore di conversione della porta COM

XBTZGCOM1

Collega i prodotti opzionali di comunicazione RS-422 all'interfaccia seriale (RS-232C).

Unità di isolamento RS-232C

XBTZGI232

Collega il controller host all'apparato e fornisce isolamento
(RS-232C e RS-422 sono intercambiabili).

Unità di isolamento RS-485

XBTZGI485

Collega un controller host a questo prodotto con isolamento.

Interfaccia USB (micro-B)

Cavo di trasferimento USB

HMIZG936

Cavo per trasferire i dati delle schermate dal PC (USB Tipo A) all'apparato (USB micro-B).

Cavo frontale USB (micro-B)

HMIZSUSBB2

Cavo di prolunga che si attacca all'interfaccia USB sul panello anteriore.

Interfaccia USB (Tipo A)

Cavo frontale USB

XBTZGUSB

Cavo di prolunga che si attacca all'interfaccia USB sul panello anteriore.

Morsetto serracavo USB Tipo A (1 porta)

HMIZGCLP1

Morsetto serracavo per evitare il distacco del cavo USB (USB Tipo A, 1 porta, 5 morsetti/set).

Altro

Pellicola protettiva per lo schermo

HMIZD66W

Copertura antipolvere monouso per schermi da 12 pollici wide (5 fogli per confezione).

Pellicola protettiva anti UV

HMIZUV6W

Copertura di protezione del display, contro polvere e raggi ultravioletti, per schermi da larghezza 12 pollici (1 foglio).

Copertura di protezione dello schermo anti UV

HMIZG60W

Copertura antipolvere monouso resistente allo sporco e pellicola anti UV, per schermi da larghezza 4 pollici (1 copertura/set).

HMIZG63W

Copertura antipolvere monouso resistente allo sporco e pellicola anti UV, per schermi da larghezza 7 pollici (1 copertura/set).

HMIZG65W1

Copertura antipolvere monouso resistente allo sporco e pellicola anti UV, per schermi da larghezza 10 pollici (1 copertura/set).

HMIZG67W

Copertura antipolvere monouso resistente allo sporco e pellicola anti UV, per schermi da larghezza 15 pollici (1 copertura/set).

Fermaglio a molla

XBTZ3002

Dispositivi di fissaggio per unire questo prodotto alla superficie di montaggio per HMIST6200.

Accessori per la manutenzione

Nome prodotto

Numero prodotto

Prodotto supportato

Descrizione

Dispositivo di fissaggio dell'installazione

HMIZSFIX2

HMIST6200

Dispositivo di fissaggio dell'installazione (q.tà 2/set).

HMIZSFIXTF1

HMIST6400, HMIST6500, HMIST6600, HMIST6700

Dispositivo di fissaggio dell'installazione (q.tà 2/set).

Guarnizione d'installazione

HMIZS51W1

HMIST6200

Per resistere a polvere e umidità quando questo prodotto viene installato su pannello pieno (1 pezzo).

HMIZS53W1

HMIST6400

HMIZS55W1

HMIST6500

HMIZS56W1

HMIST6600

HMIZS57W1

HMIST6700

Connettore dell'alimentatore CC

XBTZGPWS1

Tutte

Connettore per collegare i cavi dell'alimentatore CC.

Batteria per il backup dati

HMIZSBA1

Tutte

Batteria principale per backup dei dati di temporizzazione (1 pezzo).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?