Procedura di installazione ( HMIST6200)
![]() |
---|
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
AVVISO |
---|
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Installazione con dispositivi di fissaggio dell'installazione
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Appoggiare il prodotto su una superficie pulita e piana con la faccia dello schermo rivolto in basso. |
2 |
Verificare che la guarnizione del prodotto sia inserita stabilmente nella scanalatura apposita, situata attorno al perimetro del telaio del pannello display. NOTA: Utilizzare sempre la guarnizione di installazione, perché
assorbe le vibrazioni oltre a respingere l'umidità. Per la procedura
di sostituzione della guarnizione di installazione, far riferimento
a Sostituzione della guarnizione d'installazione.
|
3 |
In base alle Dimensioni dell'apertura del pannello dell'apparato, praticare un foro di montaggio sul pannello e montare il prodotto sul pannello dal lato anteriore. NOTA: Questo prodotto ha un gancetto sulla
sommità, per evitare la caduta. Inserire la parte inferiore del
prodotto nell'apertura del pannello, e poi inserire la parte superiore
spingendo il gancetto verso il basso.
1. Gancetto |
4 |
Inserire i gancetti degli elementi di fissaggio per installazione nei vani di inserimento del prodotto. 1 Vani di inserimento 2 Dispositivo di fissaggio dell'installazione |
5 |
Stringere le viti di fissaggio con un cacciavite, procedendo in senso orario. La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in). 1 Pannello d'installazione |
AVVISO |
---|
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Installazione con i fermagli a molla
![]() |
---|
MECCANISMO A MOLLA
Non rilasciare il meccanismo a molla del fermaglio tenendolo
vicino al volto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Appoggiare il prodotto su una superficie pulita e piana con la faccia dello schermo rivolto in basso. |
2 |
Verificare che la guarnizione del prodotto sia inserita stabilmente nella scanalatura apposita, situata attorno al perimetro del telaio del display. NOTA: Utilizzare sempre la guarnizione di installazione, perché assorbe
le vibrazioni oltre a respingere l'umidità. Per la procedura
di sostituzione della guarnizione di installazione, far riferimento
a Sostituzione della guarnizione d'installazione.
|
3 |
In base alle Dimensioni dell'apertura del pannello del prodotto, praticare un foro di montaggio sul pannello e fissare il prodotto sul pannello dal lato anteriore. NOTA: Questo prodotto ha un gancetto sulla
sommità, per evitare la caduta. Inserire la parte inferiore del
prodotto nell'apertura del pannello, e poi inserire la parte superiore
spingendo il gancetto verso il basso.
1. Gancetto |
4 |
Premere i gancetti del fermaglio a molla nei vani di inserimento del prodotto. Regolare i fermagli molla in base allo spessore del pannello, portandolo su:
Lato dei fermagli a molla 1 Gancetto della posizione 1 2 Gancetto della posizione 2 3 Vani di inserimento |
5 |
Bloccare i fermagli a molla premendo simultaneamente il sopra e il sotto della molla. 1 Pannello d'installazione 2 Fermaglio a molla |
6 |
Per rimuovere i fermagli a molla, sbloccare le mollette premendo sul retro della molletta fino a sentire lo scatto. |
![]() |
---|
RISCHIO DI LESIONI
Non far cadere il prodotto mentre si rimuove dal pannello.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|