Precauzioni per la realizzazione di un prodotto per uso finale
Prodotto progettato per essere utilizzato sulle superfici piatte di un involucro IP65F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno) e Tipo 13.
Far attenzione a quanto segue quando si trasforma questo prodotto in un prodotto dedicato:
-
La faccia posteriore del prodotto non è qualificata come custodia. Quando si trasforma questo prodotto in un prodotto personalizzato, accertarsi di utilizzare una custodia che soddisfi gli standard di custodia completa del prodotto personalizzato.
-
Installare questo prodotto in un involucro con rigidità meccanica.
-
Il prodotto non è stato progettato per uso esterno. La certificazione UL è stata rilasciata solo per uso al chiuso.
-
Installare e azionare il prodotto con il pannello anteriore rivolto in fuori.
-
La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in).
-
IP65F non fa parte della certificazione UL.