EIO0000004130.03

Procédure de retrait du rail DIN et du panneau

Cette section décrit comment retirer le module arrière d'un rail DIN et le Display Module du panneau.

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.
  • Débranchez le câble d'alimentation du produit et de l'alimentation avant d'installer ou de retirer le produit.
  • Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l'unité est hors tension, lorsqu'il est indiqué.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
Assurez-vous de retirer le câble de séparation du Display Module sans le torsader.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Poussez et maintenez enfoncé le bouton en haut du module arrière et retirez le module arrière.
  2. Poussez sur l'adaptateur de montage du module arrière et décrochez la partie inférieure de l'adaptateur du rail DIN.
  3. Poussez et maintenez enfoncé le bouton en haut du câble de séparation et retirez le câble de séparation.
  4. Retirez l'écrou et le Display Module du panneau.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.