EIO0000004130.03

Identification des pièces

Identification des pièces (Display Module)

Avant
  1. Voyant d'état

Identification des pièces (Module arrière)

Avant
Bas
  1. Voyant d'état

  2. Butoir

  3. Interface USB (Type A)

  4. Interface USB (micro-B)

  5. Connecteur d'alimentation

  6. Interface série (COM1)

  7. Interface Ethernet (ETH1)

  8. Interface Ethernet (ETH2)

AVERTISSEMENT
COMPORTEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT
  • Ne raccordez pas le produit à l'ordinateur à l'aide du câble USB (micro-B), sauf si le produit est alimenté par le câble d'alimentation.
  • Retirez le câble USB (micro-B) avant de communiquer avec le contrôleur hôte et d'autres types d'équipements.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.