EIO0000004130.03

Dimensions extérieures de l'adaptateur extérieure du module arrière

Dimensions de l'adaptateur d'installation du module arrière

  1. Avant

  2. Droite

  3. Bas

  4. Arrière

Dimensions avec câble de séparation fixé

  1. Avant

  2. Droite

*1 Pour assembler ce produit, vous avez besoin d'un espace de 20 mm (0,78 in) ou plus pour plier la partie en caoutchouc à l'extrémité du câble.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.