EIO0000004130.03

Spécifications d'affichage

  HMISTM6200 HMISTM6400
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 4,3 po 7 po
Résolution 480 x 272 pixels 800 x 480 pixels (WVGA)
Zone d'affichage utile (L x H) 95,04 x 53,86 mm
(3,74 x 2,12 in)
154,08 x 85,92 mm
(6,07 x 3,38 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Pour en savoir plus sur les couleurs d'affichage, reportez-vous au manuel de votre logiciel d'édition d'écrans.
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable. Veuillez contacter votre distributeur local.)
Durée de vie du rétroéclairage 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 25%)
Réglage de la luminosité 16 niveaux (réglage par l'écran tactile ou le logiciel)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.