EIO0000004130.03

Procédure d'installation

Cette section décrit comment installer le module arrière et le Display Module sur le panneau.

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.
  • Débranchez le câble d'alimentation du produit et de l'alimentation avant d'installer ou de retirer le produit.
  • Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l'unité est hors tension, lorsqu'il est indiqué.
  • Replacez et fixez tous les capots et éléments du système avant de mettre le produit sous tension.
  • Utilisez uniquement la tension spécifiée pour alimenter le produit. Ce produit est conçu pour une utilisation avec une alimentation de 24 Vcc. Vérifiez si votre équipement est une unité CC avant de le mettre sous tension.
  • Lors de l'utilisation de ce produit dans des endroits dangereux de Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D, installez ce produit dans un boîtier qui empêche que l'opérateur touche l'arrière de ce produit sans l'utilisation d'outils.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
Utilisez toujours le joint d'installation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Placez le Display Module sur une surface de niveau plane, l'écran d'affichage étant orienté vers le bas.
  2. Assurez-vous que le joint est correctement enfoncé dans la rainure qui longe le périmètre du châssis du cadre de l'écran.
    NOTE: Utilisez toujours le joint d'installation puisque celui-ci absorbe les vibrations en plus de repousser les liquides. Pour la procédure pour remplacer le joint d'installation, reportez vous à la section Remplacement du joint d'installation.
  3. Selon le Dimensions de découpe du panneau de ce produit, faites un trou de montage dans le panneau.
  4. Insérez le Display Module et le té anti-rotation dans le trou à partir du côté avant. Utilisez la clé à douille pour serrer l'écrou. Le couple nécessaire pour l'écrou est de 1,2 à 2,0 N•m (10,62 à 17,70 lb-in).
    NOTE:
    • La té anti-rotation est utilisée pour installer le Display Module à l'horizontale sur le panneau. Lorsque vous n'utilisez pas la té anti-rotation, l'application d'une force supérieure à 2,5 N•m (22,12 lb-in) pourrait faire tourner le produit. En utilisant un té anti-rotation, l'application d'une force supérieure à 6 N•m (53,10 lb-in) pourrait faire tourner le produit.

    • Si l'épaisseur du panneau ne respecte pas les conditions spécifiées, utilisez l'entretoise (vendue séparément).

    1. Display module

    2. Panneau

    3. Ecrou d'installation

    4. Té anti-rotation

    5. Clé à douille

  5. Si l'épaisseur du panneau est de 3,8 mm (0,15 in) ou moins, poussez le butoir sur le module arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Si l'épaisseur du panneau dépasse 3,8 mm (0,15 in), ne changez pas la position de la butée.
    NOTE: Pour retourner le butoir à sa position originale, utilisez un tournevis ou un autre outil comme levier pour pousser le butoir vers le haut.
  6. Insérez et poussez le module arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.