EIO0000004130.03

Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les éléments mentionnés sont présents dans votre emballage.

Si vous constatez que quelque chose est endommagé ou manquant, veuillez contacter immédiatement le service clientèle.

AVERTISSEMENT
COMPORTEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT
Ne faites pas fonctionner des appareils ou des accessoires endommagés.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Display module

Module arrière

 

Élément

HMISTM6200/HMISTM6400 HMISTM6BOX/HMISTM6BOXIOT

A

Display module

1

-

B

Joint d'installation (fixé sur le produit)

1

-

C

Ecrou d'installation (fixé sur le produit)

1

-

D

Clé à douille

1

-

E

Té anti-rotation

1

-

F

Module arrière

1

1

G

Connecteur d'alimentation CC

1

1

H

Attache-câble USB (Type A)

(1 jeu = pince : 1, attache : 1)

1

1

I

Adaptateur d'installation du module arrière

-

1

J

Guide d'instructions

1

1

Révision du produit et code QR pour le manuel

Pour connaître la version du produit (PV), le niveau de révision (RL) et la version du logiciel (SV), consultez l'étiquette du produit.

NOTE: Selon le modèle, l'étiquette du produit peut ne pas être marquée RL.

Vous pouvez également vérifier le contenu de ce manuel à l'aide du code QR indiqué sur l'étiquette du produit. Confirmez l'endroit du code QR ci-dessous et consultez le manuel.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.