EIO0000004130.03

Précautions pour intégration dans un produit final

Le Display Module de ce produit est conçu pour utilisation sur une surface plane d'un boîtier IP65F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12 et Type 13.

Soyez conscient des points suivants lors de la construction de ce produit en un produit d'utilisation finale :

  • Le module arrière de ce produit n'est pas approuvé comme boîtier. Lors de la construction de ce produit en un produit d'utilisation finale, assurez-vous d'utiliser un boîtier qui satisfait aux normes en tant que boîtier global du produit d'utilisation finale.

  • Le module arrière de ce produit est un dispositif de type ouvert et doit être installé dans un boîtier adapté à l'environnement. Installer dans un boîtier où l'équipement est inaccessible sans l'utilisation d'outils.

  • Installez ce produit dans un boîtier équipé d'une rigidité mécanique.

  • Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur. La certification UL obtenue est pour une utilisation en intérieur seulement.

  • Installez et opérez le Display Module avec son panneau avant orienté vers l'extérieur.

NOTE: IP65F ne fait pas partie de la certification UL.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.