EIO0000004130.03

Numéros de pièce

Liste de numéros de pièce

Gamme Nom du modèle Numéro de pièce
Harmony STM6 HMISTM6200 HMISTM6200
HMISTM6400 HMISTM6400
HMISTM6BOX HMISTM6BOX
HMISTM6BOXIOT HMISTM6BOXIOT
NOTE: Tous les numéros de pièce peuvent être suivis d'une lettre ou d'un chiffre.

Configuration du numéro de pièce

La construction des références des produits est décrite ci-après.

Position des chiffres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et après
  (modèle) (série) (taille d'affichage) (type) (logiciels disponibles et autres)
IHM STM 6 2 : 4 po
4 : 7 po
00 : Standard -
BOX : Pas d'affichage -: EcoStruxure Operator Terminal Expert
IOT: EcoStruxure Machine Scada Expert
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.