EIO0000004130.03

Conception du système

Cette section décrit la configuration du système avec ce produit et l'équipement périphérique.

NOTE:
  • Pour utiliser le module arrière, connectez l'afficheur ou l'adaptateur d'installation du module arrière.

  • Lors de l'utilisation du HMISTM6BOXIOT, connectez-le à l'adaptateur de montage du module arrière. Il ne peut pas être connecté à l'afficheur.

*1 Consultez Accessoires.

*2 Pour plus d'informations sur comment connecter les contrôleurs et autres types d'équipement, reportez-vous au manuel de pilote de périphérique correspondant de votre logiciel d'édition d'écrans.

*3 Pour les modèles pris en charge, conrefcontactez votre représentant de soutien Schneider Electric local.

Pour utiliser ce produit, le transfert des données du projet depuis le logiciel d'édition d'écran est requis. Pour plus d'informations sur le transfert, reportez-vous au manuel du logiciel.
Lors du transfert à l'aide de l'interface USB (micro-B), raccordez les câbles dans l'ordre suivant :

  1. Branchez le câble de transfert à l'interface USB (micro-B) de ce produit.

  2. Branchez le câble d'alimentation au produit, puis connectez le câble d'alimentation à une source d'alimentation externe.

  3. Raccordez le câble de transfert à l'ordinateur.

AVERTISSEMENT
COMPORTEMENT ACCIDENTEL DE L'EQUIPEMENT
  • Ne raccordez pas le produit à l'ordinateur à l'aide du câble USB (micro-B), sauf si le produit est alimenté par le câble d'alimentation.
  • Retirez le câble USB (micro-B) avant de communiquer avec le contrôleur hôte et d'autres types d'équipements.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Lorsque vous utilisez l'équipement HMISTM6BOXIOT, vous devez effectuer les réglages initiaux avant de transférer les données du projet pour la première fois. Pour plus d'informations sur la configuration du produit, reportez-vous au EcoStruxure Machine SCADA Expert HMI Runtime Reference Manual (EIO0000004669).
Vous pouvez télécharger les manuels de ce produit à partir de notre site internet.
www.se.com

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.