EIO0000004130.03

Certifications et normes

Les certifications et les normes indiquées ci-dessous peuvent inclure celles qui n'ont toujours pas été acquises. Veuillez vérifier le marquage du produit et l'URL suivante pour le statut d'acquisition le plus récent.
www.se.com/ww/en/download

Certifications par des agences

  • Underwriters Laboratories LLC., normes UL 61010-2-201 et CSA C22.2 N°61010-2-201, pour les appareils industriels de contrôle utilisés dans des endroits ordinaires

  • Underwriters Laboratories LLC., normes UL 121201 et CSA C22.2 N°213, pour les appareils industriels de contrôle utilisés dans un endroit Classe I, Division 2 Dangereux (Classé)

  • Merchant Navy, selon la norme IACS E10.

Conformité aux normes

Europe :

CE/UKCA

  • Directive 2014/30/EU (EMC: EN 61131-2)

Australie, Nouvelle-Zélande :

  • RCM

Corée :

  • KC

Russie, Bélarus, Kazakhstan :

  • EAC

Substances dangereuses

Ce produit est conçu afin de se conformer aux règlements en matière de protection de l'environnement suivants, même si le produit ne se trouve pas directement pas dans la portée des règlements :

  • RoHS, Directives 2011/65/EU et 2015/863/EU

  • RoHS Chine, norme GB/T 26572

  • Règlement REACH EC 1907/2006

Fin de vie (WEEE)

Le produit contient des cartes électroniques. Il doit être éliminé dans des filières de traitement particulières. Le produit contient des cellules et/ou des batteries d'accumulateurs qui doivent être recueillies et traitées séparément lorsqu'elles sont épuisées et à la fin de vie du produit (Directive 2012/19/EU).

Ces batteries ne contiennent pas de pourcentage de métaux lourds supérieur au seuil notifié par la réglementation européenne sur les batteries 2023/1542.

Marquages KC

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.