EIO0000004130.03

Remplacement du joint d'installation

Le joint d'installation offre une protection contre la poussière et la moisissure.
Le join doit être inséré correctement dans la rainure conformément à la résistance à l'humidité pour le Display Module.

AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
  • Contrôlez régulièrement l'état du joint selon l'environnement d'utilisation.
  • Remplacez le joint au moins une fois par an ou dès l'apparition de fissures ou de traces de salissures.
  • Assurez-vous de ne pas étirer le joint inutilement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Placez le Display Module sur une surface de niveau plane, l'écran d'affichage étant orienté vers le bas.
  2. Retirez le joint du Display Module.
  3. Mettez en place le nouveau joint dans le Display Module.
    1. Joint d'installation

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.