EIO0000004130.03

Préparation du cordon d'alimentation CC

  • Assurez-vous que le fil de terre soit du même calibre ou supérieur par rapport aux fils d'alimentation.

  • N'utilisez pas des fils en aluminium pour le cordon d'alimentation.

  • Si les extrémités de chaque fil ne sont pas torsadées correctement, les fils peuvent créer un court circuit.

  • Le type de conducteur est un fil rigide ou toronné.

  • Utilisez un fil de cuivre classé pour une température de 75 °C (167 °F) ou supérieure.

  • Utilisez une source d'alimentation homologuée UL avec une source limitée en puissance (LPS, Limited Power Source) ou une sortie de Classe 2.

NOTE: Les câbles homologués UL ont été étudiés pour une utilisation à l'intérieur du panneau d'installation ou de la zone d'accès de service uniquement.
Section transversale du cordon d'alimentation 0,75...2,5 mm2 (18...13 AWG)*1
Type de conducteur Fil massif ou multibrin
Longueur du conducteur
Pilote recommandé Tournevis à tête plate (taille 0,6 x 3,5)

*1 Pour la compatibilité UL, utilisez AWG 14 ou AWG 13.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.