EIO0000004130.03

Interface série

L'interface série n'est pas isolée. Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) sont connectées à l'intérieur du produit.

Vous pouvez changer de méthode de communication entre RS-232C et RS-485 au moyen du logiciel.

NOTE: Pour plus d'informations sur comment connecter les contrôleurs et autres types d'équipement, reportez-vous au manuel de pilote de périphérique correspondant de votre logiciel d'édition d'écrans.
DANGER
CHOC ÉLECTRIQUE ET INCENDIE
Lors de l'utilisation de la borne SG pour relier un périphérique externe à ce produit :
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de boucle de terre lors de l'installation du système.
  • Connectez la borne SG à un équipement distant lorsque le périphérique externe n'est pas isolé.
  • Connectez la SG sur une connexion de masse fiable et connue afin de réduire le risque d'endommager le circuit.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
  • N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
  • Fixez solidement les câbles de communication au mur du panneau ou à l'armoire.
  • Utilisez un connecteur RJ-45 équipé d'une languette de verrouillage fonctionnelle.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: N'utilisez que le courant nominal.

RS-232C/RS-485

Connecteur RJ45

NOTE: Lors de la configuration d'une communication RS-485, le schéma de câble pour certains équipements peut nécessiter une polarisation sur le côté de borne. Modifiez le paramètre de polarisation dans votre logiciel d'édition d'écrans.
Broche n° RS-232C/RS-485
Nom du signal Sens Description
1 RD(RXD) Entrée Réception des données (RS-232C)
2 SD(TXD) Sortie Envoi des données (RS-232C)
3 NC - Aucune connexion
4 D1 Entrée/Sortie Transfert des données (RS-485)
5 D0 Entrée/Sortie Transfert des données (RS-485)
6 RS(RTS) Sortie Demande d'émission
7 NC - Aucune connexion
8 SG - Mise à la terre du signal
Boîtier FG - Masse du châssis
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.