EIO0000004130.03

Spécifications de chaque interface

Interface série COM1
Transmission asynchrone RS-232C/485
Longueur des données 7 ou 8 bits
Bit d'arrêt 1 ou 2 bits
Parité Paire, impaire ou aucune
Vitesse de transmission des données 2 400...115 200 bps, 187 500 bps (MPI)
Connecteur Prise modulaire (RJ-45)
Interface USB (Type A)
Connecteur USB 2.0 (Type A) x 1
Tension d'alimentation 5 Vcc ±5%
Courant maximum fourni 500 mA
Distance de transmission maximale 5 m (16,4 ft)
Interface USB (micro-B)
Connecteur USB 2.0 (micro-B) x 1
Distance de transmission maximale 5 m (16,4 ft)
Interface Ethernet
Standard IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX
Connecteur Prise modulaire (RJ-45) x 2
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.