EIO0000004132.03

Indicaciones del LED

LED de estado

Después de encender el equipo, el indicador LED de estado normal muestra lo siguiente: luz roja > naranja intermitente > luz verde.

Color Indicador Operación de HMI
Verde ON En funcionamiento
Parpadea una vez cada 5 segundos*1 Retroiluminación apagada (Modo de espera)
Naranja Intermitencia El software se está iniciando
Rojo ON Encendido
- OFF Está apagado.

*1 Sólo modelos admitidos por el software de edición de pantallas «EcoStruxure Operator Terminal Expert». En los modelos admitidos por otro software, la luz LED permanece en verde incluso si la retroiluminación del producto está apagada (Modo de espera).

Para conocer otras indicaciones del LED, véase el manual de su software de edición de pantallas.

LED de Ethernet

Color Indicador Descripción
Verde (Link) ON La transmisión de datos está disponible.
OFF Ninguna conexión o error
Verde (Active) Intermitencia Se está realizando la transmisión de datos.
OFF Sin transmisión de datos
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.