EIO0000004134.03

LED 指示

状态 LED

通电后,LED 的正常状态指示为:红灯 > 闪烁橙色 > 绿灯。

颜色 指示灯 HMI 操作
绿色 ON 操作中
每 5 秒闪烁一次*1 背景灯关闭 (备用模式)
橙色 闪烁 软件启动
红色 ON 电源接通。
- OFF 断电状态。

*1 仅屏幕编辑软件 “EcoStruxure Operator Terminal Expert” 支持的型号。在其他软件支持的型号上,即使关闭产品背光 (待机模式),LED 指示灯仍保持为绿色。

有关其他 LED 指示,请参阅您的屏幕编辑软件手册。

以太网 LED

颜色 指示灯 说明
绿色 (Link) ON 可以进行数据传输。
OFF 无连接或错误
绿色 (Active) 闪烁 正在进行数据传输。
OFF 无数据传输
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.