Contacteur et relais (hors gamme Acti 9)
Présentation
Un contacteur ou relais alimenté en 24 Vcc permet le contrôle et la signalisation d'un relais à impulsions ou d'un contacteur depuis I/O Smart Link par signaux 24 Vcc (Y3). Celui-ci doit avoir les caractéristiques suivantes :
-
La bobine du relais ou du contacteur ne doit pas consommer plus de 100 mA
-
Le contact de signalisation doit être de type bas niveau.
Les informations Modbus du tableau suivant sont données pour un contacteur connecté la voie 1.
|
Description |
Adresse(1) |
Nb de registre(s) |
Type |
Action |
Valeurs et significations |
|---|---|---|---|---|---|
|
Etat |
|||||
|
Etat OF |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
R |
bit 0 = 0 : contacteur ouvert bit 0 = 1 : contacteur fermé |
|
Ordres |
|||||
|
Désactivation de la bobine du contacteur |
0x377A |
1 |
BITMAP |
RW |
Bit 0 = 1 : désactivation de la bobine(2) |
|
Activation de la bobine du contacteur |
0x377A |
1 |
BITMAP |
RW |
Bit 1 = 1 : activation de la bobine(2) |
|
Compteurs |
|||||
|
Nombre de cycles ouverture/fermeture du contacteur |
0x3784 |
2 |
UINT32 |
RW |
– |
|
Temps de fonctionnement de la charge pour un contacteur NO |
0x3788 |
2 |
UINT32 |
RW |
en heures |
|
(1) Pour adresser les registres de la voie N (1≤ N ≤ 11), il faut ajouter 40 × (N - 1) aux registres de la voie 1. (2) L'équipement I/O Smart Link remet le bit à l'état 0 lorsque l'ordre est pris en compte (sauf si aucun produit n'est connecté à la voie). Si les bits 0 et 1 de l'adresse 14202 sont activés simultanément, l'équipement I/O Smart Link ne fait rien. |
|||||