DOCA0302IT-04

Contattore e relè (fuori gamma Acti 9)

Panoramica

Un contattore o relè alimentato a 24 Vcc consente il controllo e la segnalazione del relè a impulsi o del contattore da I/O Smart Link con segnali a 24 Vcc (Y3) che deve avere le seguenti caratteristiche:

  • la bobina del relè o del contattore non deve assorbire più di 100 mA

  • il contatto di segnalazione deve essere di tipo basso livello.

Le informazioni su Modbus riportate nella tabella seguente fanno riferimento a un contattore collegato al canale 1.

Descrizione

Indirizzo(1)

N. di registri

Tipo

Azione

Valori e significati

Stato

Stato OF

0x3778

1

BITMAP

L

bit 0 = 0: contattore aperto

bit 0 = 1: contattore chiuso

Comandi

Disattivazione bobina del contattore

0x377A

1

BITMAP

L/S

bit 0 = 1: disattivazione bobina(2)

Attivazione bobina del contattore

0x377A

1

BITMAP

L/S

bit 1 = 1: attivazione bobina(2)

Contatori

Numero di cicli di apertura/chiusura del contattore

0x3784

2

UINT32

L/S

Tempo di funzionamento del carico per un contattore NO

0x3788

2

UINT32

L/S

in ore

(1) Per indirizzare i registri del canale N (1≤ N ≤ 11), aggiungere 40 × (N - 1) ai registri del canale 1.

(2) Il dispositivo I/O Smart Link azzera il bit quando viene considerato il comando (a meno che nessun prodotto sia collegato al canale). Se i bit 0 e 1 dell'indirizzo 14202 vengono attivati contemporaneamente, il dispositivo I/O Smart Link non esegue alcuna azione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?