JYT97577–01

Información general

Introducción

Este boletín contiene instrucciones para la instalación de los Módulos I-Line Enable de la marca Square D. Estos Módulos I-Line Enable están aprobados por Underwriters Laboratories (cURus) y son adecuados para ser instalados en paneles I-Line o en secciones de distribución I-Line QED2.

Asistencia

Para obtener asistencia técnica sobre la instalación de este Módulo I-Line Enable, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Schneider Electric y llame al 1-888-778-2733.

Visite https://www.se.com.

Contenido del kit/herramientas necesarias

Contenido del kit y herramientas necesarias

Destornillador pequeño
(hoja de 0.4 x 2.5 mm)

Pelacables

Módulo I-Line Enable (se muestra la versión con el lado ancho)

Destornillador Phillips n.º 2

Destornillador plano de mango largo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.