JYT97577–01

Definición del I-Line Enable

Los Módulos I-Line Enable son una gama de unidades modulares del tipo montaje en columnas I-Line. La unidad modular es un ensamble mecánico y eléctrico que contiene uno o más dispositivos para realizar una función en un panel de distribución (o tablero de distribución). Sus componentes y dispositivos electrónicos incorporados son adecuados para funciones de monitoreo, medición, comunicación y protección.

Con el mismo espacio que ocupa un interruptor automático PowerPacT marco L, todos los Módulos I-Line Enable se montan dentro de un panel de distribución estándar para proporcionar una instalación compacta que ahorra espacio.

El nombre de producto "Módulo I-Line Enable" (también llamado "I-LEM") se aplica tanto a la unidad en sí misma como al dispositivo con el que se suministra y el cual le da su nombre.

Para obtener la descripción completa y las características técnicas de los dispositivos, consulte los documentos relacionados enumerados en Apéndice C: Referencias de documentación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.