JYT97577–01

Cable NSX

Cable de comunicación blindado que consta de dos pares de hilos trenzados que suelen ser de color negro/rojo y azul/blanco. El cable NSX tiene un conector RJ45 en un extremo y cuatro cables terminados en un pequeño bloque de terminales en el otro extremo. Se utiliza con los interruptores PowerPacT H, J o L. Si no se necesita el bloque de terminales, se puede retirar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?