JYT97577–01

Conexión del cableado

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad para trabajos eléctricos. Consulte las normas NFPA 70E, Z462 CSA o NOM-029-STPS.
  • Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
  • Apague todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Siempre utilice un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que toda la corriente está apagada.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de encender este equipo.
  • Las personas cualificadas que realicen diagnósticos o reparaciones que requieran que los conductores eléctricos estén encendidos deben cumplir con la norma NFPA 70 E de requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados y las normas de la OSHA-29 CFR parte 1910 subparte S referente al aspecto eléctrico.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

AVISO
PELIGRO DE FALSA INDICACIÓN DE TORQUE DE APRIETE
  • No permita que los hilos del conductor o el aislamiento del cable interfieran con las roscas de los tornillos de fijación del cable.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Información sobre el uso del conector

Conector

Descripción

Conductor

Longitud de pelado del conductor

Apriete

Notas

Tipo

Cant.

Tamaño

Bloque de terminales: múltiples polos

Al

Uno por polo

24 AWG–14 AWG

(0.2–2.5 mm²)

0.28 in

(7 mm)

4.43-5.31 lb-in

(0.5-0.6 N•m)

Se pueden usar dos conductores del mismo calibre por poste utilizando casquillos TWIN con manguito de plástico que tengan una sección combinada entre 2x24 AWG-2x18 AWG (0.5-1.5 mm²).

Cu

Uno por polo

Acoplador en línea RJ45-RJ45 (blindado)

Cu

Hasta 8 cables (o 4 pares)

Cat 5e

(28–22 AWG)

N/A

N/A

Estos conectores se utilizan para diversas conexiones de protocolo. Consulte el tipo de catálogo específico y la información sobre la ubicación para obtener más detalles.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.