Informazioni sul presente manuale
In tutto il manuale, per "contatore"/"dispositivo"/"apparecchio"/"prodotto" si intendono tutti i modelli del iEM2050. Tutte le differenze tra i modelli, quali una funzione specifica di un singolo modello, sono indicate con il numero specifico di modello o la descrizione.
Nel manuale si suppone che l'utente conosca i contatori di energia monofase e abbia dimestichezza con l'apparecchio e il sistema di potenza nel quale è installato il contatore.
Il manuale non fornisce informazioni sulla configurazione per funzioni nelle quali un utente esperto dovrebbe eseguire una configurazione avanzata. Inoltre, non comprende istruzioni su come integrare i dati del contatore oppure configurare il contatore mediante sistemi di gestione dell'energia o software diversi dallo strumento Modbus.
Contattare il rappresentante di zona Schneider Electric per conoscere le opportunità di formazione aggiuntive disponibili riguardanti il contatore serie iEM2050.
Utilizzare la versione più aggiornata del firmware del dispositivo per poter accedere alle funzioni più recenti.
La documentazione più recente sul dispositivo può essere scaricata dal sito www.se.com.
Scansionare il codice QR di seguito per accedere alla documentazione relativa al contatore serie iEM2050.
Documenti correlati
| Documento | Numero |
|---|---|
| Foglio di installazione serie iEM2050 | PHA6516600 |