PHA8599600-06

Comunicazione tramite uscita Modbus

Esistono diversi sistemi e metodi software che possono essere utilizzati per accedere o visualizzare i dati del contatore. Ciò può spaziare dall'utilizzo di una semplice interfaccia di registro Modbus per leggere i valori memorizzati nei registri del contatore alla visualizzazione di informazioni intelligenti prodotte dal contatore attraverso un sistema di gestione dell'energia. Il cavo deve essere collegato ai morsetti 23 e 24. L'indirizzo di comunicazione predefinito del misuratore è 01.

L'implementazione Modbus utilizzata è Modbus basic (standard) con le seguenti impostazioni:

  • Velocità baud: 9600

  • Bit di dati: 8

  • Parità: pari

  • Bit di stop: 1

I valori della velocità baud possono essere modificati in 38400, 19200, 4800, 2400, 1200. La parità può essere impostata su Nessuna o Dispari. I dati e il bit di stop non possono essere modificati.

NOTA: Quando si collega il misuratore tramite un convertitore seriale (RS-485) per il test, posizionare una resistenza aggiuntiva (120 Ω/ 0,25 W) tra i terminali (23 e 24) sul lato del misuratore.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?