PHA8599600-06

Funzioni contatore

Le principali funzioni del contatore serie iEM2050 sono le seguenti:
  • Misurazione dell'energia attiva e reattiva

  • 2 tariffe configurate tramite comunicazione ModBus

  • Uscite impulsi

  • Display LCD (corrente, tensione, misurazioni potenza ed energia e configurazione di base)

  • Comunicazione tramite Modbus.

Per le applicazioni, i dettagli delle funzioni e le specifiche complete dei contatori serie iEM2050, consultare la scheda tecnica della serie iEM2050 all'indirizzo www.se.com.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?