Interfaccia comandi
| Indirizzo | Registro | Azione | Dimensioni | Tipo | Unità | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1482 |
5251 |
W |
1 |
UInt16 |
- |
Comando richiesto |
|
0x1483 |
5252 |
W |
1 |
UInt16 |
- |
Riservato per uso futuro |
|
0x1484 - 0x14FE |
5253 - 5375 |
W |
1 |
UInt16 |
- |
Parametri comando 001 -123 |
|
0x14FF |
5376 |
R/W |
1 |
UInt16 |
- |
Stato comando |
|
0x1500 |
5377 |
R/W |
1 |
UInt16 |
- |
Codici del risultato del comando:
|