PHA8599600-06

Comunicazione

Indirizzo Registro Azione Dimensioni Tipo Unità Descrizione

0x1965

6502

R/WC

1

UInt16

-

Indirizzo porta di comunicazione RS-485

0x1966

6503

R/WC

1

UInt16

-

Velocità di trasmissione della comunicazione RS-485:

  • 1 = 38400

  • 2 = 19200

  • 3= 9600

  • 4= 4800

  • 5= 2400

  • 6= 1200

0x1967

6504

R/WC

1

UInt16

-

Parità della comunicazione RS-485:

  • 1 = pari

  • 2 = nessuna

  • 3 = dispari

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?