PHA8599600-06

Corrente, tensione, potenza, fattore di potenza e frequenza

Indirizzo Registro Azione Dimensioni Tipo Unità Descrizione

Corrente

0x0BB8

3001

L

2

Float32

A

Corrente

Tensione

0x0BD4

3029

L

2

Float32

V

Tensione

Potenza

0x0BEE

3055

L

2

Float32

kW

Potenza attiva

0x0BFC

3069

L

2

Float32

kVAr

Potenza reattiva

0x0C04

3077

L

2

Float32

kVA

Potenza apparente

Fattore di potenza

0x0C0C

3085

L

2

4Q_FP_PF

-

Fattore di potenza totale:

  • -2 < PF < -1 = Quad 2, potenza attiva negativa, capacitiva

  • -1 < PF < 0 = Quad 3, potenza attiva negativa, induttiva

  • 0 < PF < 1 = Quad 1, potenza attiva positiva, induttiva

  • 1 < PF < 2 = Quad 4, potenza attiva positiva, capacitiva

Frequenza

0x0C26

3111

L

2

Float32

Hz

Frequenza

  • Intervallo: 40-70

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?