Risoluzione dei problemi
| Problema | Probabile causa | Possibile soluzione |
|---|---|---|
|
Il LED di consumo rosso non lampeggia (LED a impulsi). |
Nessun carico collegato al contatore. |
Collegare il carico al contatore. |
|
Il carico sulla linea è molto basso. |
Controllare con il multimetro se il valore del carico è molto basso. |
|
|
Il registro non conteggia. |
Quasi nessun carico collegato al contatore. |
Controllare se il LED di consumo rosso lampeggia. |
|
Nessuna uscita impulsi. |
L'uscita impulsi non è dotata di alimentazione c.c. L'uscita impulsi non è collegata correttamente. |
Con un voltmetro, controllare che la sorgente di tensione esterna (Ui) sia 5 – 27 V c.c. Controllare che il collegamento sia corretto: la tensione 5 – 27 V c.c. deve essere collegata al collegamento del collettore (pin 20+) e il cavo del segnale (S) al collegamento dell'emettitore (pin 21-). |
|
La velocità di uscita degli impulsi è errata. |
È stata selezionata la velocità degli impulsi corretta tramite lo strumento Modbus o nella modalità programmazione 3? |
Utilizzare lo strumento Modbus, acquistabile separatamente. |
Se il problema persiste dopo la risoluzione dei problemi, contattare l'assistenza tecnica.