PHA8599600-06

Reset contatore giorni

Il contatore è dotato di un contatore di giorni per l'energia consumata. Quest'ultima può essere azzerata (0).
Per azzerare il contatore di giorni (0), procedere come segue:
  1. Scorrere fino alla pagina kWh resettabile LCD (KWh 0) nel menu principale.
  2. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere al menu.
  3. Quando il valore comincia a lampeggiare, tenere premuto il pulsante per 5 secondi per resettare il contatore dei giorni (KWh 0).
  4. Sul display LCD viene visualizzato OK quando il contatore dei giorni (KWh 0) viene resettato.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?