PHA8599600-06

Configurazione retroilluminazione

  1. Scorrere con il pulsante fino alla modalità Programma 2 (PM0dE2).
  2. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere al menu.
  3. Scorrere fino alla pagina di configurazione della retroilluminazione LCD (bL xx).
  4. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per accedere alla modalità di programmazione.
  5. Quando il valore comincia a lampeggiare, selezionare on/off/btn.
  6. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per confermare la nuova impostazione.
  7. Sul display LCD viene visualizzato OK quando l'impostazione è confermata.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?