PHA8599600-06

Configurazione velocità uscite impulsi

Il contatore è dotato di un'uscita impulsi otticamente isolata dal circuito interno. Il contatore genera impulsi in proporzione al consumo misurato per la lettura remota o la verifica dell'accuratezza. L'uscita impulsi è un'uscita a transistor a collettore aperto variabile in funzione della polarità, che richiede una sorgente di tensione esterna per funzionare correttamente. Per questa sorgente di tensione esterna, la tensione (Ui) deve essere inferiore a 27 V c.c. La corrente di commutazione massima (Imax) è 100 mA. Per collegare l'uscita degli impulsi, collegare 5 – 27 V c.c. a un connettore 20 (collettore) e il cavo del segnale (S) al connettore 21 (emettitore).
Per modificare la velocità di uscita degli impulsi (SO), procedere come segue:
  1. Scorrere con il pulsante fino alla modalità Programma 3 (PM0dE3).
  2. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere al menu.
  3. Immettere la password a 4 cifre: scorrere con il pulsante e selezionare ciascuna cifra 0 – 9, tenere premuto il pulsante per 3 secondi per confermare ogni cifra. La password predefinita è 0000.
  4. Scorrere fino alla pagina di uscita SO LCD (SO xxxxxx).
  5. Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per accedere alla modalità di programmazione.
  6. Quando il valore comincia a lampeggiare, selezionare 10000/2000/1000/100/10/1/0.1/0.01.
  7. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per confermare la nuova impostazione.
  8. Sul display LCD viene visualizzato OK quando l'impostazione è confermata.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?