DOCA0142FR-08

Schémas avec disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPacT NS

Description

FYI, this map is shared by IFE user guide and NT/NW Modbus guide.

En fonction du type de disjoncteur utilisé, raccordez l'interface IFE au disjoncteur en utilisant l'une des configurations suivantes :

  • Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPacT NS avec un module BCM ULP

  • Raccordement de l’interface IFE à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPact NT/NW ou ComPacT NS 630b-1600 avec un module BCM ULP

  • Raccordement de l’interface IFE à un disjoncteur débrochable MasterPact NT/NW ou ComPacT NS 630b-1600 avec un module BCM ULP et le module IO correspondant

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.

Connexion ULP

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
  • Ne branchez jamais un dispositif Ethernet sur un port RJ45 ULP.
  • Les ports RJ45 ULP de l'interface IFE sont réservés aux seuls modules ULP.
  • Toute autre utilisation peut endommager l'interface IFE ou l'appareil raccordé à l'interface IFE .
  • Pour vérifier si un module ULP est compatible avec les ports RJ45 ULP de l'interface IFE , reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP .
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de raccordement nécessitent le cordon BCM ULP.

Lorsque le second port RJ45 ULP est inutilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP.

A

Cordon BCM ULP du disjoncteur ou cordon RJ45 mâle/mâle ULP

B

Terminaison de ligne ULP

Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPacT NS

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon BCM ULP du disjoncteur

D

Module de communication du disjoncteur BCM ULP

E

Disjoncteur ComPacT NS fixe à commande manuelle

Raccordement de l’interface IFE à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPact NT/NW ou ComPacT NS 630b-1600

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon BCM ULP du disjoncteur

D

Bornier fixe

E

Module de communication du disjoncteur BCM ULP

F

Disjoncteur fixe à commande électrique

Raccordement de l’interface IFE à un disjoncteur débrochable MasterPact NT/NW ou ComPacT NS 630b-1600

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon ULP mâle/mâle RJ45

D

Cordon BCM ULP du disjoncteur

E

Contact de position débrochée du disjoncteur (CD)

F

Châssis du disjoncteur

G

Module de communication du disjoncteur BCM ULP

H

Disjoncteur débrochable

I

Bornier débrochable

J

Contact de position embrochée du disjoncteur (CE)

K

Contact de position de test du disjoncteur (CT)

L

Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

Code QR pour cette page

Contenu utile ?