Disjoncteurs
Description
La page
permet les actions suivantes :-
Tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle, peuvent surveiller les données du disjoncteur et de ses modules IO.
-
Les utilisateurs détenant le rôle Installateur ou Ingénieur peuvent redéfinir les valeurs minimum et maximum des mesures d'énergie et de demande.
-
Les utilisateurs détenant le rôle Opérateur peuvent contrôler le disjoncteur et l'application IO.
Accès à la page
Pour afficher la page
, cliquez sur .Présentation de la page
A |
Données d'identification du disjoncteur |
B |
Données d'état d'intégrité du disjoncteur |
C |
Panneau de surveillance et de contrôle du disjoncteur |
D |
Surveillance des mesures ou détails des IO |
Données d'identification du disjoncteur
Le disjoncteur est identifié par les données suivantes :
-
Courant nominal
-
Type de protection
-
Nombre de modules IO connectés
-
Données supplémentaires selon la gamme du disjoncteur
Données d'état d'intégrité du disjoncteur
L'état d'intégrité d'un disjoncteur est indiqué par l'une des icônes suivantes :
Panneau de surveillance et de contrôle du disjoncteur

A |
Position du disjoncteur débrochable dans le châssis |
B |
Position des principaux contacts du disjoncteur |
C |
Mode de contrôle et statut de contrôle du disjoncteur |
D |
options de contrôle du disjoncteur |
Position du disjoncteur débrochable dans le châssis
La position du disjoncteur débrochable dans le châssis est indiquée par les icônes suivantes :
Position des principaux contacts du disjoncteur
La position des principaux contacts du disjoncteur est indiquée par les icônes suivantes :
Icône |
Description |
---|---|
Les principaux contacts du disjoncteur sont fermés. |
|
Les principaux contacts du disjoncteur sont ouverts. |
|
Les principaux contacts du disjoncteur sont ouverts et le disjoncteur est déclenché. Le disjoncteur doit être réarmé. |
|
La position du disjoncteur est inconnue en cas d'incohérence de position des contacts. |
Mode de contrôle du disjoncteur
Les modes de contrôle du disjoncteur sont :
Le statut de contrôle du disjoncteur est indiqué par les icônes suivantes :
Icône |
Description |
---|---|
Le ressort de fermeture est armé et le disjoncteur est prêt pour fermeture. |
|
Le ressort de fermeture est armé et le disjoncteur n'est pas prêt pour fermeture. |
|
Le ressort de fermeture est désarmé et le disjoncteur n'est pas prêt pour fermeture. |
L'inhibition de fermeture indique que la fermeture du disjoncteur est empêchée par le logiciel EcoStruxure Power Commission ou des modules IO ou un contrôleur distant via le réseau de communication.
Options de contrôle du disjoncteur
Lorsque le disjoncteur est en mode de contrôle à distance, les options de contrôle suivantes sont disponibles :
Options contrôle |
Description |
---|---|
Cliquez sur cette option pour ouvrir le disjoncteur. |
|
Cliquez sur cette option pour fermer le disjoncteur. Le disjoncteur se ferme uniquement s'il est prêt pour fermeture. |
|
Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser les disjoncteurs ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, and L-frame. |
Pour chaque action de commande :
-
Un message de sécurité s'affiche dans une fenêtre instantanée.
-
Lisez le message et cliquez sur
pour confirmer l'action. -
Cliquez sur
pour annuler l'action. -
Le résultat de l'action (succès ou échec) s'affiche dans une fenêtre instantanée.
-
Mesures
La liste de mesures affichées dépend du type de MicroLogic du disjoncteur.
Les mesures sont présentées dans l'ordre suivant :
-
Mesures en temps réel avec valeurs minimum et maximum. Pour le disjoncteur, l'horodatage des valeurs minimum et maximum est également affiché.
-
Mesures de l'énergie
-
Mesures de la demande
Les valeurs minimum et maximum des mesures d'énergie et de demande peuvent être reconfigurées par les utilisateurs détenant le rôle Installateur ou Ingénieur.
Présentation des détails des IO
Si le disjoncteur est connecté à 1 ou 2 modules IO, les détails concernant les modules IO sont affichés.

A |
Données d'identification du module IO |
B |
Application prédéfinie sélectionnée |
C |
Boutons de contrôle de lumière et de charge, disponibles si l'application prédéfinie 4 est sélectionnée. |
Application prédéfinie sélectionnée
L'application prédéfinie sélectionnée à l'aide du commutateur rotatif d'application sur le module IO est indiquée dans le tableau suivant :
Position du commutateur rotatif d'application |
Application prédéfinie |
Description |
---|---|---|
1 |
Gestion de châssis |
Surveille la position du disjoncteur dans le châssis. |
2 |
Fonctionnement du disjoncteur |
Commande l'ouverture et la fermeture du disjoncteur en fonction du mode de commande (local ou à distance) et de la commande d'inhibition de fermeture. |
3 |
Gestion de châssis et paramètre de réduction de consommation d'énergie (ERMS) |
Surveille la position du disjoncteur dans le châssis et celle des entrées, et contrôle le mode ERMS du disjoncteur. |
4 |
Contrôle d'éclairage et de charge |
Commande l’application d'éclairage et de charge. |
5-8 |
Inutilisé |
– |
9 |
Personnalisé |
Exécute les applications définies par l'utilisateur avec le module IO. |
Pour plus d'informations, consultez le document IO Guide utilisateur du module dans Documents associés.