DOCA0084ZH-11

设备

描述

以下设备可以连接到 IFE 服务器下。但是,设备网页仅显示连接的设备。

  • BCM ULP 模块

  • MicroLogic 脱扣单元

  • BSCM 模块

  • BSCM Modbus SL/ULP 模块

  • FDM121 显示器

  • IO 模块 IO 1

  • IO 模块 IO 2

  • USB 维护接口或通用测试适配器 (UTA) 模块

注: 这些网页仅支持此设备列表中添加的设备。

导航至“设备”页

如要查看设备页,请单击诊断 > 设备

断路器参数

参数

描述

额定电流

显示断路器的额定电流。

保护类型

显示断路器的保护类型。

IO 模块数

显示连接到断路器的 IO 模块的数量。

剩余使用寿命指示

显示断路器的使用寿命。

触点磨损指示

显示断路器的触点磨损计数器。

自上次复位后的指示触点 (OF) 操作

显示自上次复位后断路器的触点操作指示。

故障脱扣指示触点 (SDE) 操作

显示断路器的故障脱扣触点操作指示。

抽架连接

显示抽架处于连接位置时的状态。

抽架断开

显示抽架处于退出位置时的状态。

抽架测试

显示抽架处于测试位置时的状态。

部件参数

设备

参数

描述

断路器

产品系列

设备类型的名称。

产品型号

设备型号。

序列号

设备序列号。

商业参考号

设备商业型号。

固件版本

当前固件版本。

IO 模块

序列号

设备序列号。

 

商业参考号

设备商业型号。

 

固件版本

当前固件版本。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.