Monitorização da resistência (R) da isolação
No sistema de energia não aterrado, a instalação deve ser não aterrada ou aterrada usando um nível suficientemente alto de impedância.
No caso de apenas uma falha de ligação à terra ou de aterramento, a corrente da falha é bastante baixa e a interrupção não é necessária. No entanto, uma vez que uma segunda falha pode potencialmente derrubar o disjuntor, um IMD deve ser instalado para indicar uma falha inicial. O dispositivo instalado com o IMD detecta a falha inicial no canal específico em que a falha ocorreu. Esse dispositivo dispara um sinal audível e/ou visual.
Ao monitorar constantemente a resistência da isolação, você pode controlar a qualidade do sistema, o que é uma forma de manutenção preventiva. Além disso, monitorando a resistência da isolação de canais individuais, você também pode controlar a qualidade do canal individual.