Filtragem
Esse parâmetro é usado para amenizar valores de medições de isolação que sempre dependem da operação do equipamento na aplicação. Os critérios são:
-
Número de cargas
-
Tipo de cargas
-
Tamanho do sistema (efeitos da capacitância)
-
Alternação de cargas
O dispositivo foi desenvolvido para fornecer medição precisa de capacitância e resistência da isolação em sistemas altamente instáveis com dispositivos eletrônicos de energia.Esse recurso melhora a estabilidade da medição de modo a evitar flutuação da exibição e alarme de isolação transitório indesejado. O tempo de resposta associado a essa função de filtragem não afeta o sistema de energia não aterrado. Três valores estão disponíveis para esse parâmetro:
| Valor | Tempo de resposta | Uso recomendado |
|---|---|---|
| 5 s | 5 segundos |
Use no modo de manutenção. Faça o diagnóstico da variação rápida da resistência da isolação e da capacitância de fuga. Use nos seguintes casos:
|
| 40s (Padrão) | 40 segundos |
Use no modo de operação. Para monitorar a isolação de instalações comuns. |
| 400 s | 400 segundos |
Use no modo de operação. Para monitorar a isolação de instalações altamente instáveis e/ou instalações com alta capacitância de fuga. |