Produktinstallation und -verdrahtung
Relais
Das Gerät bietet eine Konfigurationsoption, damit die Anforderungen der Sicherheits- und Anwendungsstandards erfüllt werden können. Das Isolationsalarmrelais wird als Stellglied benutzt, um eine globale Sicherheitsfunktion bereitzustellen.
Sie können diese Funktion über eine Relaiseinstellung aktivieren:
Der Isolationsalarmrelais-Ausgang wird verwendet, um wegen eines Isolationsfehlers in einer Kanalgruppe mit 12 Kanälen einen Alarm an die SPS zu senden. Durch den Einsatz mehrerer Geräte im gleichen System können Sie die fehlerhafte Gruppe der 12 Kanäle identifizieren.
SPS
Damit das System alle Produktzustände erkennen kann, muss das Gerät an eine SPS oder an ein entsprechendes Gerät angeschlossen werden. Damit die SPS den Zustand aller Produkte abdecken kann, muss die folgende Konfiguration implementiert werden:
Betrieb |
Isolationsalarmrelais |
|
---|---|---|
Normalbetrieb | Kein Isolationsfehler | Geschlossen |
Isolationsalarm | Geöffnet | |
Nicht betriebsfähiges Produkt | Geschlossen |
Der Modbus-Alarmausgang wird verwendet, um wegen eines Isolationsfehlers in einem Kanal einen Alarm an die SPS zu senden.
Die SPS muss jedes 1-Sekunden-Intervall des Statuszähler-Registers (1105) überprüfen, für das es einen neuen Wert registriert. Die neuen Werte des Statuszähler-Registers (1105) geben an, dass die Kommunikation aktiv ist und das System wie erwartet funktioniert. Wenn der Wert nicht geändert wird, muss die SPS bei einem Isolationsfehler eine Warnung ausgeben. Die entsprechenden Bits des Modbus-Registers „Lokalisierung“ (1103) und des Modbus-Registers „Lokalisierung ergänzen“ (1104) müssen sich ergänzen. Ist das nicht der Fall, muss die SPS bei einem Isolationsfehler eine Warnung ausgeben.