EIO0000004350_00

Especificaciones de cada interfaz

Interfaz USB (Tipo A)*1 Conector USB 2.0 (Tipo A) x 1
Tensión del suministro de energía 5 Vcc ±5%
Corriente máxima suministrada 500 mA
Distancia de transmisión máxima 5 m (16,4 ft)
Interfaz USB (Tipo B) Conector USB 2.0 (Tipo B) x 1
Distancia de transmisión máxima 5 m (16,4 ft)
Interfaz de entrada de DVI-D Conector DVI-D de 24 pines (zócalo) x 1
Distancia de transmisión máxima 5 m (16,4 ft)

*1 Solamente HMIFP600TMD.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.