EIO0000004348_00

Spécifications de chaque interface

Interface USB (Type A)*1 Connecteur USB 2.0 (Type A) x 1
Tension d'alimentation 5 Vcc ±5%
Courant maximum fourni 500 mA
Distance de transmission maximale 5 m (16,4 ft)
Interface USB (Type B) Connecteur USB 2.0 (Type B) x 1
Distance de transmission maximale 5 m (16,4 ft)
Interface d'entrée DVI-D Connecteur DVI-D 24 broches (prise) x 1
Distance de transmission maximale 5 m (16,4 ft)

*1 Seulement HMIFP600TMD.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.