EIO0000004350_00

Identificación de piezas

Frontal

HMIFP600TMD

HMIFP600WCD

Posterior
Parte inferior
  1. LED de estado

  2. Cubierta del USB frontal

  3. USB 2.0 (Tipo A)*1

  4. USB 2.0 (micro-B) (esta interfaz no está disponible)

  5. Orificio del tornillo para montaje VESA*2

  6. Interfaz de entrada de DVI-D

  7. USB 2.0 (Tipo B)

  8. Conector de alimentación

*1 El USB frontal está desactivado por defecto. Para habilitarlo, configúrelo en el Launcher.

*2 Este producto se puede montar en brazos para monitor disponibles en el mercado que cumplen con la norma VESA (75 x 75 mm). Use cuatro tornillos M4 (longitud del tornillo: 10 mm [0,4 in]). El par de apriete necesario es de 0,7 a 0,8 N•m (6,2 a 7,1 lb-in).
El montaje VESA no cuenta con la certificación UL.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.