EIO0000004350_00

Conexión de la interfaz

Conexiones de cable

NOTA: Use solamente el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) para conectar todas las interfaces.
ADVERTENCIA
PELIGRO DE EXPLOSIÓN
  • Confirme siempre que su dispositivo se adecua a la norma UL 121201 o CSA C22.2 N.º 213 para lugares peligrosos, antes de instalarlo o utilizarlo en un lugar peligroso.
  • Para aplicar o cortar la alimentación de este producto instalado en un lugar peligroso de Clase I, División 2, debe: A) utilizar un conmutador situado fuera del entorno peligroso o B) utilizar un conmutador certificado para el funcionamiento de Clase I, División 1 dentro de la zona peligrosa.
  • No conecte ni desconecte el equipo a menos que haya apagado la alimentación eléctrica o esté seguro de que la zona no es peligrosa. Esto se aplica a todas las conexiones, incluidas las de alimentación, tierra, serie, paralelo y red.
  • No utilice nunca cables no blindados o sin conexión a tierra en lugares peligrosos.
  • Utilice sólo dispositivos USB no incendiarios.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Los reglamentos para lugares peligrosos de División 2 exigen que todas las conexiones de cables estén provistas de un freno de cable y un enclavamiento positivo adecuados. Use solamente dispositivos USB no incendiarios, ya que las conexiones USB no proporcionan un freno de cable adecuado para permitir el uso de las conexiones USB de este producto. No conecte o desconecte nunca un cable mientras se está aplicando alimentación a cualquier extremo del cable. Todos los cables de comunicaciones deben contar con una pantalla conectada a la masa del chasis. Esta pantalla debe incluir lámina de aluminio y trenza de cobre. La carcasa del conector estilo Sub-D debe ser de un metal de tipo conductor (por ejemplo, zinc moldeado) y la malla de la pantalla de tierra debe terminarse directamente en la carcasa del conector. No utilice un hilo de continuidad apantallado.

El diámetro exterior del cable deberá adaptarse al diámetro interior del reductor de tensión del conector del cable, a fin de asegurar que se mantenga un alto grado de fiabilidad en dicho reductor de tensión. Fije siempre los conectores D-Sub a los conectores correspondientes del pupitre de mando a través de los dos tornillos situados a ambos lados.

Conexión USB

Los aparatos con cableado de campo no incendiarios (teclados, mouse) pueden usarse en un puerto USB frontal (Tipo A) del aparato con cableado de campo no incendiario asociado (este producto).

Además de ser no inflamable, cualquier equipo que se conecta a los puertos USB frontales debe cumplir los siguientes criterios.

La siguiente figura muestra el cableado del cable USB (Documento No.: NNZ2083601)

<Tipo A>

Parámetros del circuito USB frontal (Tipo A)

Tensión de circuito abierto = Voc

5,25 Vcc

Corriente de cortocircuito = Isc

1560 mA

Capacidad asociada = Ca

265 μF

Inductancia asociada = La

16 μH

<micro-B>

Parámetros del circuito USB frontal (micro-B)

Tensión de entrada máxima = Vmax

5,25 Vcc

Corriente de carga máxima = Imax

0,1 mA

Capacidad interna = Ci

0,12 μF

Inductancia interna = Li

16 μH

NOTA:
  1. Las tablas anteriores muestran los parámetros de circuitos no inflamables.

    El Concepto de entidad permite la interconexión de un aparato no incendiario con un aparato asociado –combinaciones no examinadas específicamente– como un sistema cuando los valores aprobados de Voc (o Uo) e Isc (o Io) para el aparato asociado son menos o iguales que Vmax (Ui) e Imax (Ii) para el aparato no incendiario, y los valores aprobados de Ca (Co) y La (Lo) para el aparato asociado son mayores o iguales que Ci + Ccable y Li + Lcable, respectivamente, para el aparato con un cableado de campo no incendiario.

  2. El aparato de cableado de campo no inflamable asociado y el aparato de cableado de campo no inflamable cumplirán lo siguiente:

    Aparato con cableado de campo no inflamable asociado Aparato con cableado de campo no inflamable
    Voc Vmax
    Isc Imax
    Ca Ci + Ccable
    La Li + Lcable
  3. Si no conoce los parámetros eléctricos del cable, puede usar los siguientes valores:

    Ccable = 196,85 pF/m (60 pF/ft)

    Lcable = 0,656 μH/m (0,20 μH/ft)

  4. Los métodos de cableado deben cumplir el código eléctrico del país en el que se encuentra.

Este producto se debe instalar en una carcasa. Si se instala en una zona de Clase I, División 2, la carcasa debe tener la capacidad para admitir uno o más métodos de cableado de División 2.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE EXPLOSIÓN
  • Verifique que la alimentación y el cableado de entrada y salida (E/S) cumplan con los métodos de cableado para la Clase I, División 2.
  • No utilice este producto en entornos peligrosos o en lugares distintos a la Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D.
  • Si sustituye cualquiera de los componentes, puede anular la conformidad con la Clase I, División 2.
  • No desconecte el equipo mientras el circuito está activo o a menos que se sepa que el área está libre de concentraciones inflamables.
  • Corte la corriente antes de conectar o desconectar un conector de este producto.
  • Asegúrese de que las conexiones de alimentación, comunicación y accesorios no sobrecarguen los puertos. Tenga en cuenta la vibración en el entorno cuando tome esta determinación.
  • Conecte firmemente los cables de alimentación, comunicación y accesorios externos al panel o al armario.
  • Utilice solamente los cables USB disponibles comercialmente.
  • Utilice solamente configuraciones de USB no inflamables.
  • Confirme que el cable USB ha sido sujetado con la abrazadera del cable USB antes de usar la interfaz USB.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.