DOCA0110FR-07

Dépannage

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Reportez-vous à la norme NFPA 70E aux États-Unis ou aux normes locales en vigueur.
  • Coupez toutes les alimentations du dispositif et de l'équipement sur lequel il est installé avant d'intervenir sur le dispositif ou l'équipement.
  • Utilisez toujours un détecteur de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que le dispositif est bien hors tension.
  • Ne dépassez pas la capacité maximale du dispositif.
  • Raccordez la terre de protection avant de mettre sous tension le dispositif.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Seul le personnel qualifié est habilité à installer et réparer cet équipement.
  • Les personnes qualifiées effectuant des diagnostics ou des dépannages nécessitant la mise sous tension de conducteurs électriques doivent respecter les pratiques de sécurité en matière de travaux d'électricité. Par exemple, aux États-Unis, la norme NFPA 70E.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Problème

Cause possible

Solution

Voyant d'état du module vert clignotant (allumé pendant 500 ms, éteint pendant 500 ms)

Firmware du Link150 corrompu

Mettez à niveau le firmware. Voir Mise à jour du firmware de la passerelle Ethernet Link150 .

NOTE: Si un message d'erreur s'affiche lors de la suppression du fichier gateway.bin, essayez de copier-coller ce fichier pour mettre à niveau le firmware.

Voyant d'état du module rouge clignotant (allumé pendant 500 ms, éteint pendant 500 ms)

Firmware du Link150 en mode dégradé

Remplacez la passerelle Link150 lors du prochain cycle de maintenance.

Voyant d'état du module rouge fixe

Passerelle Link150 hors service

Demandez de l'aide à votre représentant local.

Voyant d'état du réseau rouge fixe

Adresse IP en double dans la passerelle Link150.

Affectez une nouvelle adresse IP à la passerelle Link150. Si le problème persiste, demandez de l'aide à votre administrateur réseau.

Voyant d'état du réseau orange fixe

Erreur dans la configuration IP de la passerelle Link150

  • Vérifiez que tous les paramètres IP sont corrects (consultez la page de configuration IP). OU

  • Demandez de l'aide à votre administrateur réseau.

Impossible de naviguer dans les pages Web du Link150.

Configuration réseau incorrecte

Vérifiez que tous les paramètres IP sont corrects.

Vérifiez que la passerelle Link150 reçoit les requêtes (commande ping à Link150dans la fenêtre d'invite DOS). Saisissez ping et l'adresse IP du Link150 par exemple, ping 169.254.0.10).

Assurez-vous que tous les paramètres de connexion dans les options Internet de votre navigateur sont corrects.

Numéro de port HTTP perdu

Réinitialisez les réglages d'usine

Aucune LED allumée

Alimentation absente ou instable

Alimentez le dispositif ou vérifiez la source d'alimentation.

Une LED éteinte

LED grillée

Demandez de l'aide à votre représentant local.

Voyant de communication Ethernet éteint

Liaison non établie

Assurez-vous d'avoir utilisé le bon câble et vérifiez qu'il est branché.

NOTE: effacez les cookies si les modifications appliquées ne s'affichent pas.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.