DOCA0110ES-07

Fecha y hora

Descripción

Esta página permite escribir la fecha y hora locales de forma manual.

NOTA: Como no hay SNTP ni RTC, deberá restablecer la fecha u hora en caso de una interrupción de la alimentación.

Procedimiento de configuración de la fecha y hora

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús del dispositivo Link150, haga clic en Ajustes.

Se abre el menú Ajustes.

2

Desde el menú Ajustes, en el submenú General, haga clic en Fecha/hora.

Muestra la fecha y hora.

3

Introduzca la Fecha y la Hora.

Introduce la fecha y hora actuales.

4

Haga clic en Aplicar cambios.

Actualiza la fecha y hora actuales de la pasarela Link150.

Parámetros de fecha y hora

Parámetro

Descripción

Ajuste

Fecha (aaaa/mm/dd)

Permite ajustar la fecha actual.

Formato de fecha: aaaa/mm/dd

Hora (hh:mm:ss)

Permite ajustar la hora actual.

Formato de hora: hh:mm:ss

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.