DOCA0110DE-07

Datum und Uhrzeit

Beschreibung

Diese Seite ermöglicht die manuelle Eingabe des lokalen Datums und der lokalen Uhrzeit.

HINWEIS: Da weder SNTP noch RTC vorhanden ist, müssen Datum und Uhrzeit bei einem Stromausfall zurückgesetzt werden.

Verfahren zur Konfiguration von Datum und Uhrzeit

Schritt

Aktion

Ergebnis

1

Klicken Sie in der Link150-Menüleiste auf Einstellungen.

Das Menü Einstellungen wird geöffnet.

2

Klicken Sie im Menü Einstellungen im Untermenü Allgemein auf Datum/Uhrzeit.

Datum und Uhrzeit werden angezeigt.

3

Geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit werden eingegeben.

4

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen.

Das aktuelle Datum und die Uhrzeit des Link150-Gateways werden aktualisiert.

Datums- und Uhrzeitparameter

Parameter

Beschreibung

Einstellung

Datum(JJJJ/MM/TT)

Ermöglicht die Einstellung des aktuellen Datums.

Datumsformat: JJJJ/MM/TT

Zeit(hh:mm:ss)

Ermöglicht die Einstellung der aktuellen Uhrzeit.

Uhrzeitformat: : hh:mm:ss

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.